This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720S-Q1:关于数据表中引脚命名的问题

Guru**** 1810440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1422680/dp83tg720s-q1-question-about-pin-naming-in-datasheet

器件型号:DP83TG720S-Q1

工具与软件:

你好、专家

我在数据表中看到了有关 PIN1的两种不同引脚命名、如下所示。 哪项正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay:

    表7-18的针脚编号不正确。 在数据表的下一修订版本中、"1"将更正为"35"。

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David  

    好的。 明白了  

     谢谢