This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720S-Q1:DP83TG720S-Q1

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1417281/dp83tg720s-q1-dp83tg720s-q1

器件型号:DP83TG720S-Q1

工具与软件:

您好!

DP83TG720S- Q1使用功能引脚作为搭接选项、以便将器件置于特定运行模式。 对于 PHY 地址、需要3级。
在我的设置中、我注意到当 RH 等于800欧姆(对于 VDDIO 1V8)时需要模式3 [即地址(5)、(10)、(13)、(14)和(15)]的地址存在问题。

从而导致配置失败。 复位时、电压远高于电气特性中所述的0.84*VDDIO (1V512)(测量值约为1V6)。
我更改了 RH 的值以获得更高的电压(即1V7)、现在 PHY 已正确配置!!!

请注意、我设计了一个以太网模块板、在某些模块中、您的板载芯片和 PHY 可以针对数据表中提到的 RH 值的所有地址正常工作。
您能在这个主题上帮助我吗? 您是否意识到这个问题?
我‘更改 RH 值是否为"正常"?
提前感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Christophe。

    我想确认我的理解:

    • 您使用的是带有 DP83TG720的定制板
    • VDDIO = 1.8V
    • 当您使用800欧姆上拉电阻将 RX_CTRL strap 配置或 STRP_1 strap 配置到模式3时、您的软件无法识别 PHY
    • 您将  RX_CTRL strap 配置和 STRP_1 strap 配置为拉至1.7V、现在能够识别到它。 您能否在此处确认在此处识别的地址与模式3地址相同?   [ IE 地址(5)、(10)、(13)、(14)和(15)]

    此致、

    Melissa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Melissa:
    感谢您快速回答。
    您的理解是正确的、只是一个更正。
    当 RX_CTRL 自举时、出现此问题 和/或 STRP_1自举被配置到模式3。
    请注意、当应用地址4时、地址5中配置的模块将被识别。 与地址10中配置的模块相同、应用地址8后、模块即可被识别。
    说实话、我已经拉至1V7、我只选择 RX_CTRL 自举方式。
    因此,我确信,这意味着问题的地址是地址(5)、(10)、(13)、(14)和(15),但我已经试图解决的问题只是地址5。
    今天我将介绍其他地址(配置)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christophe:

    感谢您的确认。 让我在工作台上测试这一点、我最迟将于周一回复您。  

    此致、

    Melissa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Melissa:

    您在我所关注的问题上是否取得了进展?
    祝你度过美好的一天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christophe:

    很抱歉延迟、我需要多花几天时间才能让设置正常工作。

    此致、

    Melissa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christophe:

    我使用800欧姆电阻器测试了 RX_D3上拉至 VDDIO=1.8V。 在此模式下、我们可以识别 PHY 地址0x5。  

    您如何读取 PHY 地址(使用什么程序/终端)? 与 PHY 通信的处理器是否也在1.8V 而不是3.3V 的电压下在 MDC/MDIO 下运行?

    此致、

    Melissa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Melissa:

    您能够在此配置中识别 PHY 地址5并不奇怪。
    我之前讲过、 我设计了一个带板载芯片的以太网模块板、在某些模块上、PHY 可以通过数据表中提到的 RH 值针对所有地址正常工作。
    所以我担心的是为什么对于几个模块它不能正常工作,因为 mode3是'作为一种模式2。

    我确认 MDC/MDIO 也在1V8下运行

    此致、

    Christophe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christophe:

    自举电压可能会受到漏电流、温度变化和电源电压变化的许多因素的影响。 您可以 在此处阅读更多相关信息

    1.5V 和1.6V 非常接近、因此您的设计中的条件可能会略微提高自举阈值电压、从而使模式3识别为模式2。  复位后、您能否提供 VDDIO 和 Strap 配置引脚电压的示波器测量值?  这种情况发生在多少个 DP83TG720单元上?  

    此致、

    Melissa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Melissa:
    通过您的数据表:
    MODE3的最小自举阈值为0.84VDDIO、即1V512。
    数据表中要求的上拉自举电阻器的精度为10%。
    集成的下拉电阻约为4.725和7.875k Ω!!
    我的上拉电阻的精度是5%。 复位时、每个模块上的自举引脚电压每次都高于1V6。
    了解上述数字后、strap 配置引脚电压可以为1V517。
    如前所述、我更改了 RH 的值以获得更高的电压(即1V7)、现在已正确配置 PHY!!!

    如果自举电压如此敏感、为什么下拉电阻范围值这么大?
    为什么不在自举阈值电压之间留出更多的裕度?
    最后、设置大于1V7以获得模式3是正常的吗?

    提前感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christophe:

    欢迎您为设计选择任意电阻值、数据表中的电阻值正是我们发现适用于我们设计的值。 但是、每个电路板采用不同的设计、具有不同的电压电源纹波、不同的温度条件等  

    我们将考虑您的反馈、并考虑添加 有关设计差异的注释。

    此致、

    Melissa