This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV3221:需要 DS92LV3221/DS92LV3222器件支持

Guru**** 2550960 points
Other Parts Discussed in Thread: DS92LV3242, DS90C387A, DS92LV3222, DS92LV3221, DS92LV3241, DS90CF388A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1409411/ds92lv3221-need-support-ds92lv3221-ds92lv3222-device

器件型号:DS92LV3221
主题中讨论的其他部件:DS92LV3222DS92LV3241、DS92LV3242 、DS90C387A、 DS90CF388A

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我收到 TI 的通知、通知我停止使用 DS92LV3221 /DS92LV3222芯片并更改为最晚可采购期限。
目前、我们在许多产品上使用此 IC。 我已搜索替换 IC、但不可能。 TI 请提供替代解决方案、以避免我们不得不更改硬件设计并且不会影响与我们器件的通信兼容性。 过去、我们还从 DS92LV3241 /DS92LV3242更改为 DS92LV3221 /DS92LV3222、但现在它们都没有任何替代的 IC。 我相信 TI 了解客户所面临的问题、TI 将会提供替换部件、请协助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thang:

    很乐意就此事提供支持。 为了让我为您提供最合适的替换设备、我需要更多有关系统架构的信息。 您能否为我提供有关系统要求的一些附加上下文(即 PCLK 要求、传入视频数据类型、显示器上的预期数据类型等)?

    此致!

    Nikolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikolas、  

    我正在使用  DS92LV3221 / DS92LV3241 作为 发送器、 以20Mhz 时钟向接收器(DS92LV3222 / DS92LV3242)发送22个逻辑信号。 以及 LVDS 双通道模式

    22逻辑信号不是视频信号、而是低速控制信号(<5MHz)。  但我需要通过一 根10至20米的电缆传输信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thang:

    大多数后续代器件都是针对显示屏而设计的、但无论如何发送控制信号都应该是可行的。 5MHz <要求的确减少了可用选项的数量、因为大多数 FPD-Link 元件并不适用于在5MHz 输入以下的运行。 但是、如果这不是固定要求、并且信号可以> 5MHz、请告诉我并提供其他选项。

    考虑到< 5MHz 要求、可以选择 DS90C387A/DS90CF388A 对(两者的数据表链接)。根据数据表、这是否足以满足您的需求?

    此致!

    Nikolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikolas、  

    DS90C387A/DS90CF388A 对不符合要求、因为它需要更多的 LVDS 对

    快速查看我的 系统原理图、我有限制性 LVDS 电缆线、双通道 LVDS 模式只有2对)。 我销售了很多系统(控制器和设备)。 如果切换到新的 LVDS 芯片、我希望它能与器件上的旧接口标准兼容。

    正如我所知、香奈儿链路 II 是从香奈儿链路 I 升级而来的、Hase Reduce CLK 对。  信道链路 III 提供 BIR 方向正弦、 信道链路 III 器件是否与信道链路 II 兼容?

     

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thang:

    在继续之前、我想先澄清一下您的时钟要求。 在上面、您提到您将使用当前配置发送低速控制信号(5MHz)。 然而、DS92LV3221 / DS92LV3222不能在低于20MHz 的条件下运行。 您能否澄清一下您的时钟要求? 如果没有固定的< 5MHz 要求、 则这将打开 可能的替换器件的 更多空间。  

    此致!

    Nikolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、  

    DS92LV3221在20 -50MHz 时钟下工作、正确的情况下、我提供20MHz 的时钟频率以使 IC 内部模块工作。

    我的控制信号在数据总线上有视频、一些信号是时钟5MHz、另一个是固定值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thang:

    感谢您的澄清。 在这种情况下、  此处的适当解决方案是 DS90UB925-DS90UB926对。 这些器件可在5MHz 至85MHz 之间的任何位置支持时钟信号、并且还具有双向控制通道。  

    请参阅以下内容以获取其数据表的链接:

    此致!

    Nikolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、  

    感谢您的支持。

    howerver,如果我设计新系统,我可以选择 DS90UB925-DS90UB926配对或任何设备。 我的情况是我的产品使用 DS92LV3221/DS92LV3222和 DS92LV3241/DS92LV3242、两者均可相互兼容。 DS90UB925-DS90UB926对是 FPD-Link III、它是否兼容 DS92LV3221/DS92LV3222和 DS92LV3241/DS92LV3242。 我的意思是、能否将 DS92LV3221与 DS90UB926配合使用、或将 DS90UB925与 DS92LV3222配合使用。 它可以帮助我在市场上的产品无需任何转换器器件即可支持新设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thang:

    DS92LV3221和 DS92LV3222分别与 DS90UB926和 DS90UB925不兼容、因为通道链路和 FPD-Link 之间的协议发生了变化。 一般而言、由于 DS92LV3221和 DS92LV3222都已淘汰、因此强烈建议迁移到较新的 FPD-Link 器件以延长系统寿命。

    此致!

    Nikolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikolas、  

    感谢您的支持。 通道链路 III 是否与通道链路 II 兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thang:

    我需要进一步了解通道链路 III -通道链路 II 兼容性。 我现在可以告诉您的是、Channel Link II 器件 与 Channel Link I 器件不兼容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、您是否检查了 兼容性链接 III 和 II?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thang:

    是的、我仍在内部进一步研究这个问题。

    此致!

    Nikolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thang:

    通道链路元件不会跨代兼容、因此通道链路 III 器件和通道链路 II 器件不兼容。

    此致!

    Nikolas