工具与软件:
你(们)好
我正在寻找正确的测试图形生成设置以模拟我的传感器、以便检查没有传感器的电路。 规格如下、我做了如下寄存器设置、但是接收 FPGA 没有图像。 请 您…我来更正设置,谢谢您
>> RAW10,800x800、4通道配置、每通道速度200Mbps
>> DS90UB954 REFCLK 为25MHz
>> DS90UB954模式 PIN 已选择 CSI-2非同步反向通道
// Patgen Fixed Colorbar 800x800
{0x33、0x01}、// CSI0启用
{0xB0、0x00}、//间接图形生成寄存器
{0xB1、0x01}、// PGEN_CTL /*启用图形发生器*/
{0xB2、0x01}、
{0xB1、0x02}、// PGEN_CFG /* 8颜色5块图形发生器*/
{0xB2、0x35}、
{0xB1、0x03}、// PGEN_CSI_DI RAW10
{0xB2、0x2B}、
{0xB1、0x04}、// PGEN_LINE_SIZE1
{0xB2、0x0F}、
{0xB1、0x05}、// PGEN_LINE_SIZE0
{0xB2、0xA0}、
{0xB1、0x06}、// PGEN_BAR_SIZE1
{0xB2、0x00}、
{0xB1、0x07}、// PGEN_BAR_SIZE0
{0xB2、0x7D}、
{0xB1、0x08}、// 800像素的 PGEN_ACT_LPF1 ITS 1000 (0x03)
{0xB2、0x03}、
{0xB1、0x09}、// 800像素的 PGEN_ACT_LPF0 ITS 1000 (0x20)
{0xB2、0x20}、
{0xB1、0x0A}、// 960像素的 PGEN_TOT_LPF1 ITS 1000 (0x03)
{0xB2、0x03}、
{0xB1、0x0B}、//对于960像素、其 PGEN_TOT_LPF0 ITS 1000 (0x03)
{0xB2、0xC0}、
{0xB1、0x0C}、// PGEN_LINE_PD1
{0xB2、0x0C}、
{0xB1、0x0D}、// PGEN_LINE_PD0
{0xB2、0x67}、
{0xB1、0x0D}、// PGEN_VBP
{0xB2、0x21}、
{0xB1、0x0F}、// PGEN_VFP
{0xB2、0x13}