This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C1167E:功耗。

Guru**** 2925360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1422586/sn65c1167e-power-consumption

器件型号:SN65C1167E

工具与软件:

嗨、团队:

我想知道如何计算功耗。
您可以建议使用的数据表值是多少?

BR、
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kengo,

    您是否在考虑功耗以计算器件的热耗散、或者尝试确定如何设计电源轨的最大电流消耗?

    大部分功率将来自差分驱动器输出。 如果我们从直流的角度来看、那么在典型的 RS 422设置中、您将具有 100欧姆的端接电阻器。 因此、电阻器上的功率将是 VoD (3.7V)乘以电流(37mA = 3.7V/100 Ω)。 因此、通过电阻器的功率为~137mW。 如果我们想知道差分驱动器(减去电阻器)的功率、那么它将是37mA 乘以 Vcc-Vod (5V-3.7V=1.3V)。 驱动器的功率是~48mW。

    设备驱动器之一的总功率约为48mW。 一个输出驱动器上的总功率为185mW。  

    此器件中有两个驱动器、因此可将此数字翻倍。 对于两个驱动器(无电阻器负载)、驱动器输出功率均为96mW。 对于总功率(带电阻负载)、功率输出为370mW。  

    您可以通过 Vcc 将 ICC 增加两倍来增加一些额外的电源电流功率。 使用 Vcc (5V)乘以较大数字(9mA)、可获得4.5mW

    如果您要估算开关损耗(AC)而不是直流损耗、则可通过以下公式进行计算:P_AC = C x Vcc^2 x f .......... 驱动器。

    如果您的总线电容为5nF (大约100m 电缆)、并且数据速率为10Mbps (5MHz)、则每个驱动器的交流功率损耗为625mW。 因此、在本例中、2个驱动器的 RS485系统因交流损耗产生的总功率损耗将为1.3W。

    -鲍比