This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:电力线电容器常数

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1424001/dp83867ir-power-line-capacitor-constant

器件型号:DP83867IR

工具与软件:

大家好、团队成员:

我正在审阅一个客户的原理图。
您能否就以下事项提供建议?
请参阅附件。

CAP1-3的电容为100nF、而不是10nF。 有问题吗?
这个电容器的用途是什么?为什么建议使用10nF?


VDDA2P5 = 2.5V
VDD1P1= 1.1V
未使用 VDDIO= 4.42VDD1P8。


DP83867IRPAP

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、高桥山、

    这些电容器用于滤除电源轨上的噪声以确保稳定性。

    使用的值用于滤除各种频率范围内的噪声。

    如果客户的应用不会在电源轨上出现明显的噪声、100nF 是可以接受的。 否则、请建议按照数据表中的建议将这些电容器切换到10nF。

    谢谢!

    Evan