工具与软件:
我们目前正在研究一种设计、我们希望在中继器模式下使用 DP83825I 通过 RMII 连接到另一个充当 PHY 的控制器(Valens VS3000)。
我们设计并生产了一个实验板、通过以太网将 PC 连接到 DP83825I、并发送连续 ping 进行测试。 检测到链路并且 DP83825I 正在接收 Ping 数据包、但另一个芯片将其标记为不正确。 通过使用示波器进行检查、我们可以看到 RX_DV 信号的发射速度快于预期、而且释放速度也快于预期。 请参阅下面的 RX_DV 信号(红色通道)以及 RX_D0信号(蓝色通道)。

我们查看了一个字以太网设计中的相同行、以了解它们应该是什么样的。 请参阅下面带有 RX_D0信号(红色通道)的 RX_DV 信号(蓝色通道)

我们正在失去这里发生的事情。 我们试图人为地增加 RX_DV 迹线的长度、来看看它是否会被延迟、但将距离加倍(因此它最终是最大的线)只是在130ns 中的5ns 附近剃除。
如数据表中所述、我们还尝试在中继器模式下连接两个 DP83825I 以使用纯中继器进行测试、得到了相同的读数。

两项测试的 DP8325I 器件原理图如下(nm 与 DNP 相同):

有什么想法是错误的,这会发生吗?
谢谢、此致、