This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:使用2:1 USB 集线器在 USB 设备中实现1:1的示例

Guru**** 2779465 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1424097/tusb4020bi-example-of-implementing-1-1-in-a-usb-device-using-a-2-1-usb-hub

器件型号:TUSB4020BI

工具与软件:

您好!

我正在寻找具有时钟恢复功能的 USB2.0重定时器。 我在市场上寻找产品,但找不到任何东西。 您知道市场上为何没有此类 IC 吗? (因为 USB2.0是半双工的、并且有技术限制等。)

是否有任何使用2:1 USB 集线器(如 TUSB4020BI)在 USB 器件内实现1:1以用于中继器的示例? 是否可以对支持 USB3.0的 USB-C 产品进行以下配置?

或者是否可以使用 TIDA-002870BI (USB3.0 2:1集线器)进行重定时器?

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    遗憾的是、我们没有任何仅用作 USB2.0重定时器的器件。  我不能说为何不存在此类产品、但我可以想象、制造这款产品的成本会超过转接驱动器的成本、而且通常、USB2信号的规格最长可达5米、因此几乎不需要通过简单的转接驱动器使用重定时器。

    至于整合集线器作为1:1重定时器的示例或参考设计、我不能说我们也有这些。 抱歉。

    谢谢!

    Ryan