This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9536:TCA9536和 PCA9536的比较

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9536, TCA9536

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1423986/pca9536-comparison-between-tca9536-and-pca9536

器件型号:PCA9536
主题中讨论的其他器件: TCA9536

工具与软件:

嗨、团队:

TCA9536和 PCA9536之间是否有比较? 2~3正在查找 I2C->GPIO、Δ-Σ ch 的小型封装。 因此我们建议使用 TCA9536、但我们仍想知道  TCA9536和 PCA9536之间的差异。 您能否帮助提供除数据速度之外的关键规格的比较?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hale:

    TCA9536是 PCA9536的 P2P 嵌入式升级版。  

    TCA9536修复了 PCA9536中的上电复位勘误表。 TCA9536的操作速度更快、最高可达1 MHz、并提供更小封装版本、例如 X2SON 1.35mm x 0.80mm。

    TCA9536还通过 I2C 通用广播地址实现软件复位。  

    TCA9536还具有特殊功能寄存器0x50、允许启用 PU 电阻并将 P3用作/INT。  

    此致、

    Tyler