This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAL9539-Q1:复位脉冲持续时间

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAL9539, TCAL9539-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1423930/tcal9539-q1-reset-pulse-duration

器件型号:TCAL9539-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAL9539

工具与软件:

大家好、支持团队所有人。

我在数据表中找不到复位脉冲持续时间(tw)的规格。

但是、我可以在非 Q1产品中找到它、如下所示。

为什么?  

您能告诉我 Q1产品 tw 的最小值是多少?  

此致、

Higa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Higa:

    TCAL9539商用器件和 TCAL9539-Q1汽车级器件中的复位恢复规格相同。  

    此致、

    Tyler