This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320LAI:是否可以通过 GPIO (无需 I2C 接口)控制 USB3.2多路复用器?

Guru**** 2858300 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320LAI, TMUXHS4212, TPS25821, TUSB321AI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1409970/tusb320lai-possibility-to-control-usb3-2-mux-through-gpio-without-i2c-interface

器件型号:TUSB320LAI
主题中讨论的其他器件: TMUXHS4212TPS25821TUSB321AIESD441

工具与软件:

大家好、团队成员:

客户希望将 USB OTG 接口替换为 USB-C DRP (USB3.2高达1.5A)、并将 TUSB320LAI 用于此用例。

我可以要求您澄清一下、当没有 I2C 接口时是否可以通过 TUSB320LAI 的 GPIO 引脚控制 TMUXHS4212?

或者 TPS25821是否更适合此用例?

期待您提供反馈。

此致、

Gizem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gizem:

    TUSB320LAI 没有 用于控制 USB3多路复用器的 GPIO 引脚。 如果您需要我们的其中一个 CC 控制器提供此功能、可考虑 TUSB321AI。 TUSB321AI 具有 DIR 输出、用于控制 TMUXHS4212等 USB3多路复用器。

    我的团队仅支持 TUSB32x CC 控制器、但 查看 TPS25821的数据表、似乎该器件仅支持 DFP 模式。 如果您需要 DRP 端口、我不确定 TPS25821是否可以正常工作。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gizem:

    您询问了后续问题: 是否可以使用推荐的 TUSB321AI 实现 USB OTG?

    是的、您可以使用 TUSB321AI 实现 OTG。 您可以将器件配置为 DRP 模式、并将 ID 引脚连接到 OTG USB 控制器、以确定是主机还是器件。 这类似于 TUSB320LAI 数据表中的以下说明:

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好!

    客户和我分享了 TUSB321AI 和 HD3SS3212x 的原理图草稿。 您能否支持原理图审阅?
    但是、我更希望将客户原理图作为电子邮件发送。
    期待您的反馈。

    此致、

    Gizem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gizem:

    我可以查看这些器件的原理图。 您能不能通过 E2E 把原理图告诉我吗?

    通常、我们的组政策是在 E2E 上保留所有支持、而不是使用电子邮件。 您可以在 E2E 上接受我的友谊申请、直接向我发送消息:

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好!  

    好的、我刚才直接向您发送了一条附有原理图的消息。

    非常感谢您对此进行研究。

    此致、

    Gizem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好!

    客户还有一个问题:  

    TUSB321AI 的 VBUS_DET 确实具有一个容差为900k 1%的串联电阻器。 在客户系统中、它们有一个采用0603封装的909k 1%串联电阻器。

    电阻器是否需要900k 1%或是否也可以为1M?

    请问您对此有何反馈意见?

    非常感谢、

    Gizem  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gizem:

    从数据表中可以看出、VBUS_DET 和 VBUS 之间的电阻器需要介于855K Ω 和920K Ω 之间:

    1M 会导致电阻过大、并可能干扰 Type-C 端口上的 CC 协商。

    此致!

    Shane