This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:如何组合 OVERCURxz 和 PWRCTLx 引脚

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1423536/tusb8041-how-to-combine-the-overcurxz-and-pwrctlx-pins

器件型号:TUSB8041

工具与软件:

你好的支持团队。

我有关于  TUSB8041集线器的 OVERCURxz 和 PWRCTLx 引脚行为的问题。

在哪里可以找到 OVERCURxz 和  PWRCTLx 引脚行为与时序的详细说明?

2.我正在进行  OVERCURxz 和  PWRCTLx 引脚应该组合的项目。

是否有办法使用 TUSB8041集线器实施类似于下图所示的架构?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oleksiy:

      您需要将 PWRCTL 引脚连接到 Vbus 开关 OE 引脚、将 OVERCURR#连接到 VBUS 开关 OCS 引脚、  

      当 OCS 变为低电平时、集线器将强制 PWRCTL 变为低电平并关闭 VBUS 开关、直到过流事件停止。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian。 谢谢你。

    可能您没有正确理解我的问题。

    我有一个产品、其中 PWRCTL 引脚和 OVERCURR# 引脚 连接在一起。 它只有一条带有上拉电阻器的线。

    它以这种方式在 Microchip 的 USB5744集线器上实现。

    是否可以  按照在 USB5744上执行此操作的方式连接 tusb8041上的 PWRCTL 引脚和 OVERCURR#引脚 ?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 TUSB8041、  PWRCTL 引脚和 OVERCURR#引 脚应分离。

    好的

    Brian