This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84-Q1:确认问题

Guru**** 1791630 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84-Q1, SN65DSI84
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1423447/sn65dsi84-q1-problem-confirmation

器件型号:SN65DSI84-Q1
Thread 中讨论的其他器件: SN65DSI84

工具与软件:

嗨团队、

请澄清以下问题:
1.我们看到 DSI CLK 波形的上升沿和下降沿都有一些毛刺脉冲(如下图红框中所示)。 SN65DSI84-Q1中是否有滤波器或其他相关电路可以消除此干扰的影响?
这些干扰是否会影响 SN65DSI84-Q1的采样?

2.我们在 TI 官网上看到 SN65DSI84的仿真波形、但是它的封装跟 SN65DSI84-Q1不同(不确定还有其他的区别)。
我能否使用以下链接中 SN65DSI84的仿真模型来仿真 SN65DSI84-Q1的信号完整性?

https://www.ti.com.cn/product/cn/SN65DSI84#design-tools-simulation

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan:

    DSI84是 BGA 封装、DSI84-Q1是 QFN 封装。 它们将展示封装造成的性能差异。 可以使用 DSI84 IBIS 模型作为 DSI84-Q1的一般估算值、因为它们具有相同的芯片和 IO、但该数据不会准确。  

    DSI 时钟波形中的干扰应该可以正常。 您可以通过在时钟的 P 和 N 通道之间放置一个电容器来消除这些噪声源。 但是、这些小的干扰不应该是问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    感谢您的答复。 由于我们已确认这些干扰不会造成问题、因此我们不会在这方面作出任何改变。 我们不会添加电容器或类似的东西。

    此外、我想问一下 SN65DSI84-Q1有何能力抑制干扰? SN65DSI84-Q1的 DSI 接收器的硬件结构是怎样的? 有迟滞设计吗? 或者是否有内部滤波器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan:

    这些小毛刺脉冲不会影响 PLL、因为它们的频率过高、无法发挥作用。 在这种情况下、PLL 将过滤掉这些小的毛刺脉冲。