This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV32E:失效防护输出逻辑

Guru**** 2933740 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV32E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1422732/am26lv32e-failsafe-output-logic

器件型号:AM26LV32E

工具与软件:

嗨、团队:
这是一个失效防护问题。

如果输入信号为开路、失效防护会导致输出为高电平、但我希望此输出为低电平。
我想按照此 IC 的规格运行、除非它是开路的。
只有一个输入连接设备。
此内容是客户对特殊行为的请求。

问题1。 是否可以在 N 端子上放置一个上拉电阻器、在 P 端子上放置一个用于输入的下拉电阻器?
问题2:   输入断开时是否有失效防护 IC 变为低电平?

此致、
Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的、可以添加外部失效防护电阻。 请注意、当有端接电阻器时、AM26LV32E 的内部失效防护功能不起作用、因此您无论如何也需要它们。

    2.没有

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    AM26LV32E 没有内部失效防护功能(Vth+需要低于 GND、才能使任何接收器支持内部失效防护)。

    Unknown 说:
    Q1. 是否可以在 N 端子上放置一个上拉电阻器、在 P 端子上放置一个下拉电阻器进行输入?

    是的、您可以通过在反相节点(B)上放置上拉电阻器来设置外部失效防护、并且同相节点(A)具有连接到 GND 的下拉电阻器。  

    [quote userid="427172" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1422732/am26lv32e-failsafe-output-logic   输入断开时是否有失效防护 IC 变为低电平?[/QUOT]

    正如 Clemeners 所说的,我们没有一个设备在打开时自动输出低电平。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。