This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH941AS-Q1:您能否介绍一下可以替代 Rohm BU8254KVT 的 TI 串行器器件?

Guru**** 1791630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1423259/ds90uh941as-q1-could-you-please-introduce-me-ti-serializer-device-which-can-replace-rohm-bu8254kvt

器件型号:DS90UH941AS-Q1

工具与软件:

大家好、

我的一个客户正在寻找 可以替代 Rohm BU8254KVT 的 TI 串行器器件。

BU8254KVT
https://fscdn.rohm.com/en/products/databook/datasheet/ic/interface/lvds/bu8254kvt-e.pdf

如果您有任何 TI 器件、请向我介绍一下吗?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    DS90Ux925串行器(用于 LVCMOS 输入)和 DS90Ux928/DS90Ux948解串器(用于 LVDS 输出)是替代此器件的理想之选。

    BR、

    Esther  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Esther:

    非常感谢您的答复
    我明白了。

    BR、
    和也。