This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVDS83B:SN75LVDS83BZQLR

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1422606/sn75lvds83b-sn75lvds83bzqlr

器件型号:SN75LVDS83B

工具与软件:

尊敬的先生:  

SN75LVDS83BZQLR、这是一款已停产器件。 我们  手头有 DC11+和 DC13+器件、我们发现 X 射线图像大不相同。  指的是下面的照片

是正常观察吗? 或者、DC11+和 DC13+器件之间是否有此器件的 PCN? 请提供帮助建议  

DC11+ X 射线图像和标签照片  

DC13+ X 射线图像和标签照片  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否指出 X 射线图像的差异? 我没有看到不同之处。  

    BR、

    Esther

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)是否存在与导线材料更改相关的任何 PCN?

    2) 2) DC 上缺少焊盘:1106 -是否有 PCN?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chua:

    经内部进一步讨论后、应该无需担心这种差异。

    BR、

    Esther