This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS6126:能够支持5Gbps?

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS6126
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1423125/hd3ss6126-able-to-support-5gbps

器件型号:HD3SS6126

工具与软件:

您好!

我有一位客户 希望了解 HD3SS6126是否支持5Gbps、您能确认这是否可行吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abigail:

    该多路复用器支持 USB2和 USB3、因此是的、它应该能够在多路复用器的 SS 引脚上支持5Gbps 的速率。 但 USB2 HS 引脚上没有。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ryan!