This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:CSR 0x40 - 0x45 MVD/NVID

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1423071/sn65dsi86-csr-0x40---0x45-mvid-nvid

器件型号:SN65DSI86

工具与软件:

当 SN65DSI86时钟源由 27MHz 本地 REFCLK 驱动、而时钟源由486Mhz DSIACLK 驱动时、报告的 MVID/NVID CSR 0x40-0x45计算有何不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Augusto:

    我现在要研究这个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Augusto:  

    该问题的一些背景如下:

    成为 eDP 的时钟源。 该流时钟和链接符号时钟来自同一源。 当两个时钟都来自同一个源时、M/N 之间的关系就是流时钟/链路符号时钟之间的关系。 在同步模式下、DP 源可以选择蒸汽时钟频率、从而实现静态且相对较小的 Mvid 和 Nvid 值。  

    使用 REFCLK 时、流时钟(DSI)和链接符号时钟(REFCLK)将来自不同的源。