This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:RESET_N 引脚处理

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1424091/dp83867ir-reset_n-pin-handling

器件型号:DP83867IR

工具与软件:

大家好、团队成员:

请告诉我如何处理 RESET_N 引脚。
客户在 RESET_N 线路上使用了4.7kΩ 上拉电阻和1uF 下拉电容。
这是正确的用法吗?
如果不是、请告诉我建议的配置和常数。


DP83867IRPAP

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、高桥山、

    这是可接受的用法。 客户是否具有将引脚驱动至低电平以使 RESET 变为有效的开关或处理器?

    谢谢!

    Evan