主题中讨论的其他器件:TCAN1146-Q1、 TCAN1043-Q1、TCAN1145-Q1
工具与软件:
您好、尊敬的 TI 专家
您能否 在 Autosar 网络管理中分享使用 TCAN1043GDMTQ1的特定 CAN 帧唤醒建议解决方案。
谢谢您~
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、尊敬的 TI 专家
您能否 在 Autosar 网络管理中分享使用 TCAN1043GDMTQ1的特定 CAN 帧唤醒建议解决方案。
谢谢您~
嗨、 Eric
感谢您的答复。
由于任何 CAN 消息都可以唤醒 TCAN1043-Q1、现在我想 通过软件对 CAN 唤醒帧 ID 进行滤波、因此我需要在 TCAN1043-Q1进入睡眠模式时检查总线活动、该模式根据 Autosar nm 状态机(不再接收任何 nm 消息)设置、以防止(如果有其他应用消息) TCAN1043-Q1睡眠和 无时间唤醒。
然后、我应该检查哪个引脚。
好的~我看到,谢谢你的答复再次~
~我还有两个问题。
1. 's guide="">PDF 文档、我也介绍了一些信息 nFAULT 可以提供一些唤醒信息、 也可以轮询此引脚吗? 's>
2.如果 收发器 已经存在 [睡眠模式] 、 哪些类型的总线活动或电源活动将导致 收发器进入 [正常模式] 和 [待机模式] (下图显示收发器 可以 从进入[正常模式]和[待机模式] [睡眠模式] )