This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B715:芯片的应用问题

Guru**** 2891800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1424099/p82b715-application-issues-of-chips

器件型号:P82B715

工具与软件:

1.8V I2C
但在没有通信的情况下、I2C 的电压约为2.2V、而在通信期间、I2C 的电压将降至约1.8V
因此整体波形呈现出阶跃形状
在正常情况下、它应该是一个稳定的电压。 导致这些步骤的原因是什么? 如何解决该问题?  

该平台使用1.8V I2C、因此不容易暂时更改为3.3V

原理图如下所示

芯片的应用跟这个类似

这是两个电路板
两个电路板通过 I2C 连接、导线长度为1.2M
构建与此类似的结构