This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280BR810:同步到不同的速度。

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280BR810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1424841/ds280br810-sync-to-different-speeds

器件型号:DS280BR810

工具与软件:

DS280BR810是否需要为不同的数据速率使用一个特定的寄存器组1/10/25Gbps?  我有一个应用需要在可以根据插入的功能进行更改的通道上使用该应用、并且我 需要知道是否需要编写软件以针对不同速度修改寄存器组。  

它是否会自动"同步"到这些 BW 输入中的任何一个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    DS280BR810是一款线性转接驱动器。  线性转接驱动器器件本质上用作模拟有源高通滤波器、可提供高频增强以补偿插入损耗。

    因此、DS280BR810没有任何数据速率设置。  您需要为您的通道配置 CTLE 升压指数、但没有任何特定于数据速率的设置。

    谢谢!

    Drew