This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0302:规格检查

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1424576/lmh0302-spec-check

器件型号:LMH0302

工具与软件:

你(们)好

我们有一些与3G SDI (LMH0302)功能相关的问题:

  1. 我们是否可以仅使用其中一个 BNC 输出、SDO+或 SDO-? 如果是、建议将哪一种 SDO+或 SDO-用作 BNC 输出?
  2. SDO+和 SDO-是否需要同时用于输出?

我是否可以仅使用一个 BNC 输出? 或者我是否必须同时使用两个 BNC 输出?

如果仅使用一个通道、则建议使用哪个 BNC 输出通道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    您可以使用  SDO+或 SDO-。 它们具有相同的性能、只是它们反相了。 它们在 SDO 处于活动状态时均处于活动状态、因此如果您只想使用一个、则必须端接互补输出。 配置可以是使用 SDO+并端接 SDO- 75欧姆。

    此致!

    Nick