This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10031:延迟测量

Guru**** 2807605 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK10031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1423293/tlk10031-latency-measurement

器件型号:TLK10031

工具与软件:

尊敬的团队:

当 TLK10031在10Base-KR 模式下工作(无链路训练和无 AutoNeg)时、是否可以执行延迟测量?

如果是这样,将很高兴得到一个高级的说明如何做到这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    数据表中提供了延迟测量值。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢卢卡斯、
    问题是关于的 编程 用于确定每次数据路径启动时数据路径延迟的测量、类似于通用串行器/解串器模式的数据表中所述(第7.4.15段-下图)。 这里描述有一个延迟测量功能、包含起始和停止位置以及延迟计数器、在 DS 上、此功能不会出现在10Base-KR 模式中。 我只想确保在10Base-KR 模式下是否支持活动延迟测量。
    谢谢你。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    感谢您的澄清。

    我不太熟悉延迟测量函数、因为我自己没有使用它。 根据数据表、当以 CPRI/OSAI 规范中指定的串行速率之一运行时、延迟测量功能只能在通用串行器/解串器模式下使用。 因此、我认为延迟不能在10G-KR 模式内部测量。

    图7-6可用于10G-KR 模式下的器件延迟规格。

    此致!

    卢卡斯