This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVDS83B:CLKOUT 问题

Guru**** 2873850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1423192/sn75lvds83b-clkout-problem

器件型号:SN75LVDS83B

工具与软件:

您好!

  我们已经构建了一个具有 HMI 接口的过程控制板、现在我们正在对其进行测试。

对于我们必须管理的800x600像素 TFT 显示屏、我们提供了 RGB 和 LVDS 接口。 后者是在 SN75LVDS83BDGG 元件连接的情况下获得的、如随附电气原理图中所述。
e2e.ti.com/.../LVDS-MP106-Rel-030124.pdf
RGB 显示屏工作良好(我们已经使用多年了)、而 LVDS 显示器没有工作(这是我们第一次使用它)。
通过研究示波器、数据表、论坛等、我们立即看到 LVDSVCC 电源上出现高纹波、通过使两个扼流滤波器 L15和 L16短路消除了这种情况。
在我们看到5对差分 LVDS 信号中的这5对信号后、CLKOUT 一对不移动、而另4对移动。  
两个 CLKOUT 信号仍然是连接到 LVDS 显示器还是连接到简单的100 Ω 电阻器。
在 CLKIN 信号上有由图形控制器生成的40 MHz 时钟信号、且/SHTDN 引脚处于关闭状态(3.3V)。

经过2天的研究,我们没有找到任何解释,为此,我们决定写这一请求。
您能为我们提供帮助吗? 欢迎提出任何建议。

提前感谢并致以最诚挚的问候。
Gianluca Angelini
软件部门工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gianluca:

    感谢您提供有关您的问题的背景信息。 下面我有一些建议/问题。

    [quote userid="626185" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1423192/sn75lvds83b-clkout-problem 通过研究示波器、数据表、论坛等、我们立即看到了 LVDSVCC 电源上出现高波纹、通过将两个扼流圈滤波器 L15和 L16短路消除了这一问题。

    这种纹波有多高? L15和 L16铁氧体磁珠吗? 这些组件的 MPN 是多少?

    当您说这些元件是短路的时、您是说它们被移除并替换为0Ω 电阻器或焊接桥吗?

    [报价 userid="626185" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1423192/sn75lvds83b-clkout-problem "]在我们看到5对差分 LVDS 信号中的那一对后、CLKOUT 一对不能移动、另4对不行。  
    两个 CLKOUT 信号仍然是连接到 LVDS 显示器还是连接到简单的100 Ω 电阻器。
    在 CLKIN 信号上有图形控制器生成的40 MHz 时钟信号且/SHTDN 引脚处于关闭状态(3.3V)。[/QUOT]

    上面是功能方框图的下半部分。 CLKIN 信号用于为 RGB 数据移位寄存器提供时钟。 如果您看到其他 LVDS 引脚上有输出、我们知道该器件是在整个器件中分配时钟。

    您是否在多个板上看到过无 CLKOUT 的这种行为? 您说这是第一次测试 LVDS83B。

    此致!

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

        感谢您的快速回复。 下面我回答你的问题和建议。

     LVDSVCC 信号上的纹波约为0.4V
    是 L15和 L16是铁氧体光束。 这两个组件都是 Bourns SDR1005-681KL。
    现在这些元件仍处于安装状态、但有一根0.25mm 的短导线将它们的两个引脚短路。

    感谢 CLKIN 多种功能的阐述、我没有注意到它们。

    不幸的是、我们只有一个安装了 LVDS 接口的卡、很明显、我只看到这个卡有问题。
    我们还考虑了尝试其他卡、现在我们正在等待 LVDS 连接器、以便将接口安装到其他4个卡上。
    我希望在几天内、我们将能够试用它们、我将立即报告结果。

    此致
    Gianluca

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gianluca:

    是的 L15和 L16是铁氧体光束。 两个组件都是 Bourns SDR1005-681KL。[/报价]

    Bourns SDR1005-681KL 不是铁氧体磁珠。 该元件是"SMD 功率电感器"。 我不建议使用这样的电感器来消除高频噪声。 铁氧体磁珠按其在特定频率下的阻抗而不是电感进行分类。

    遗憾的是、我们只有一张装有 LVDS 接口的卡、很显然、我只看到了这张卡上的问题。
    我们还考虑了尝试其他卡、现在我们正在等待 LVDS 连接器、以便将接口安装到其他4个卡上。
    我希望在几天内我们能够尝试它们,我将立即报告结果。[/报价]

    测试新卡时、请卸下组件 L15和 L16。 0.4V 的电压摆幅是所有 VCC 端子列出的最大噪声的4倍。

    此致!

    插孔

    [/quote]