请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN4551-Q1 工具与软件:
您好!
我们将在 SPI 和 M_CAN 内核测试模式下运行 TCAN4551-Q1、并且在外部对 VCCFLTR 引脚使用4.7uF。
由于我们未使用内部 CAN 收发器、或者按照数据表中的建议、它仍然要求最低为10uF、所以使用4.7uF 是否可行?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我们将在 SPI 和 M_CAN 内核测试模式下运行 TCAN4551-Q1、并且在外部对 VCCFLTR 引脚使用4.7uF。
由于我们未使用内部 CAN 收发器、或者按照数据表中的建议、它仍然要求最低为10uF、所以使用4.7uF 是否可行?
谢谢!
尊敬的 Vishwas:
数据表规定该引脚上的最小电容为10uF、以保持5V 的稳定 LDO 电压、但这确实假设 CAN 收发器将从 LDO 拉取电流。 在 SPI 和 M_CAN 内核测试模式下、收发器将不具有相同的电流负载要求、4.7uF 可能没问题。 但我没有具体数据来确认这一点、因此我只能正式指出、数据表建议的最小值为10uF、涵盖所有器件使用模式。
此致、
Jonathan