This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS315:为视频变压器选择合适的器件

Guru**** 2972090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1424095/sn65lvds315-ask-a-suitable-device-for-video-transformer

工具与软件:

嗨、Expert、

我的客户有以下要求、您能帮忙检查一下我们是否有相关的解决方案、这应该是汽车级 器件、提前感谢!

1、4 通道  CVBS -> MIPI
2、HDMI ->  CVBS
3、MIPI ->  CVBS
4、OPEN-LDI ->  CVBS

此致、

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    列出的某些协议不是 LVDS 产品系列的一部分。

    请尝试在 HSSC 论坛上发布此问题。  

    谢谢!

    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    感谢您的回复。 您是否有接口产品系列的任何促销活动?

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    我尚不了解我们产品系列中的任何器件可作为您上述所列器件的解决方案。  

    -Amy