This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720EVM-MC:正在寻找 TI SPE 解决方案

Guru**** 2768745 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1421680/dp83tg720evm-mc-looking-for-ti-spe-solution

器件型号:DP83TG720EVM-MC
主题中讨论的其他器件:DP83867E

工具与软件:

大家好、团队成员:  

客户想使用 TI 解决方案设计 SPE、请参阅 SNLU289。

下面是我们的问题。

1.应用手册中已使用了 DP83867ERGZR、我们是否可以将解决方案更改为 DP83867IRRGZR?

2. DP83TG720SWRNDRQ1和 DP83TG720RWRRHARQ1之间有何区别? 只有接口类型支持还是有其他差异? 我们是否可以 在 SPE 应用中使用 RWRWRHARQ1?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    1.可以。可以。可以用 DP83867I 替换 DP83867E。 这些器件的额定温度和 SGMII 支持有所不同( 如果您计划像 SNLU289中那样使用 RGMII、则该规格不适用)。

    2.这些器件之间唯一的区别是支持 SGMII。 可以 在 SPE 应用中使用 DP83TG720RWRWRHARQ1。

    另请参阅 此处 TI.com 上提供的 DP83TG720原理图检查清单

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我可以向您进一步了解问题1吗?

    根据您的建议、如果我们参考 SNLU289、DP83867I 不能应用于 RGMII。  

    这是我们的方框图。 解决方案存在任何风险?

    如果我们当前的解决方案存在一些风险、请推荐合适的器件。 谢谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

     带有 DP83867I 的两个 DP83867E 都支持 RGMII 接口。 使用任一器件都不会有问题。

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    还有一个有关应用手册的问题- SNLU289。

    该设计是否也可以是 SPE 转 LAN 吗?  (根据我们的理解、本应用手册适用于 LAN 到 SPE)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    介质转换器双向工作、从 SPE 到标准以太网、以及从标准以太网到 SPE。

    谢谢!

    David