This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:MAP 工具中的 EQ/SP 问题

Guru**** 2766635 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB954-Q1, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1424160/ds90ub954-q1-eq-sp-issues-in-the-map-tool

器件型号:DS90UB954-Q1
Thread 中讨论的其他器件: ALP

工具与软件:

hello 支持、

我了解到、MAP 工具[1]可以通过生成 EQ 和 SP 的矩阵图来有效地反映 FPD-Link 眼图的质量、这通过绿色矩阵的排列来反映眼图质量。

我还在论坛上读到、DS90UB954-Q1可以通过监测寄存器来获取 EQ 和 SP 值。

我想问一下 IC 如何实现来调整 EQ 电平? 以及如何在不同的 EQ 电平下采样不同的 SP 值? 有任何相关文档吗?

谢谢

[1] FPD-Link 裕度分析程序(MAP)用户指南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sun Ji、

    MAP 工具会强制将 RX 端口接收器的 AEQ 和 SFILTER 值设置为特定值、然后测量在该强制设置下发生的错误数。 该脚本将以嵌套的 for 循环格式循环一系列 AEQ 和 SFILTER 值、如果在短暂停留时间段内未检测到错误、则显示绿色方块结果。 如果在保持强制 EQ/SFILTER 设置时检测到任何错误、则会显示红色方形。

    该在线提供了相关文档:

    www.ti.com/.../snlu243.pdf

    如果您下载了 ALP、地图工具脚本也会下载到您的计算机上。

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\Analog LaunchPAD v1.57.0010\PreDefScripts\DS90UB954\ub954_MARGIN_analysis_script

    此致!

    Justin Phan