This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:当使用交流耦合电容器而非变压器进行 MDI 接口时、如何设置 PHY 寄存器

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1424568/dp83867is-how-to-set-phy-registers-when-using-ac-coupled-capacitors-instead-of-transformers-for-mdi-interface

器件型号:DP83867IS

工具与软件:

您好、我们将 TI Enet PHY 芯片 DP83867ISRGZ (SGMII 至 MDI)用于 PHY2和 PHY3。
对于 PHY3的 MDI 接口、我们使用 交流耦合电容器而不是变压器; 对于以下2种情况(PHY2和 PHY3)、设置 PHY 寄存器是否有需要注意的差异? 以及如何进行? 非常感谢!
1) PHY2、MDI 与变压器连接;
2) PHY3, MDI 与 交流耦合电容器连接;

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用交流耦合与变压器时、PHY 不需要额外配置。 它们应按原样工作。

    另请注意、DP83867不支持电容耦合;仅支持变压器应用。

    此致、

    Gerome.