This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86-Q1:链路训练电压摆幅和预加重不变

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1411340/sn65dsi86-q1-link-training-voltage-swing-and-pre-emphasis-not-changing

器件型号:SN65DSI86-Q1
主题中讨论的其他器件:SN65DSI86

工具与软件:

您好!

我们使用该器件通过显示端口电缆来驱动显示。 我们使用半自动链路训练、并注意到器件始终使用默认电压摆幅(0)和预加重(0)值、即使我们尝试在它们之间添加如此多的电缆、因此不再生成图像。 为什么没有对这些价值观进行任何"培训"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    您是否能够在进行链路训练时发送 AUX 总线日志?

    以下寄存器的状态是什么?

    显示在 表28中的寄存器。 (CSR 位字段定义- DP 链路训练 LUT)的说明

    此致!

    Vishesh Pithadiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    突出显示的寄存器为1、但这只允许显示器显示下一个测试级别吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试将此寄存器的值更改为0。 这将允许链路训练设置预加重级别。

    您是否能够通过 AUX 读取 EDID?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们改变了它、没有任何帮助。 问题可能出现在我们的显示屏端。。。 它可以在所有条件下实现链路训练... 如果在那里找不到任何东西、我就会来这里。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有趣的是、当您进一步研究该问题时、请发送 DP 链路训练的辅助日志。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有设备可以让 AUX 注销。

    我们从显示制造商处获得反馈、 任何 EDP 标准中都没有 SN65DSI86链路训练方法?  TI SN65DSI86规范遵循什么 eDP 标准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们按照 eDP1.4 标准设计了该器件。 这是我们使用的链路训练算法

    您是否已考虑更改 ASSR 设置?

    以下调试指南可能会有所帮助: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/945403/faq-sn65dsi86-sn65dsi86-black-screen-debugging-guide?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=sn65dsi86#

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已启用 ASSR、但仍将链接训练参数保持默认值。 即使图像也开始闪烁一点点、并且显示器显示它会出现符号错误。 我们尝试使用2m、12m 和12m 电缆和许多0.5m 适配器电缆来削弱信号完整性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以仔细检查0xF0 - 0xF8的寄存器值吗?

    此外、使用以下计算器确认 EDID 和寄存器设置:

    e2e.ti.com/.../3771.SN65DSI86_5F00_PANEL_5F00_VIDEOREGISTER_5F00_CALC.xlsm