This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI85-Q1:图形生成问题。

Guru**** 2930660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1423802/sn65dsi85-q1-question-of-pattern-generation

器件型号:SN65DSI85-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

对于 dsi85的 Patgen、我的客户希望知道每种颜色的输出数据

您可以看到、显示了 R-G-B-W 条形图。

我认为所有颜色位输出都如下所示。

--------------------------------------------------------

R bar:R[7:0]为8b'1111_1111 (255)

G bar:G[7:0]为8b'1111_1111 (255)

BAR:B[7:0]为8b'1111_1111 (255)

白色条全部为8b'1111_1111 (255/255/255)

--------------------------------------------------------

但 我的客户进行了测试、他们的结果显示每个色条都有不同的颜色位值  

patgen 的 R/G/B[7:0]值的颜色位是什么?

R bar:R[7:0]是8b'?(??)

G bar:G[7:0]是8b'?? (??)

B bar:B[7:0]是8b'?? (??)

白色酒吧全部为 8b'?? (??/?/?)

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、

    请允许我内部检查、然后再在这个问题上与您联系。 但如果他们看到色条不同、请仔细检查 DSI85寄存器的编程值、并确保它们符合 LVDS 面板要求、尤其是水平脉冲宽度值。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    当颜色不匹配时、这是由于时序不匹配造成的。

    您能否向他们发送 DSI 调谐器工具来计算所需的面板时序值?

    他们是否还可以在此处发送面板规格、以便我可以再次确认线路时间?

    e2e.ti.com/.../3857.DSI_2D00_Tuner.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishesh、

    不存在任何类型的闪烁。 时序正确。

    这是客户 patgen 显示。

    客户猜测像素映射有些奇怪。 因此他们需要确保 dsi85输出为如下所示的像素级。

    R bar:R[7:0]是8b'?(??)

    G bar:G[7:0]是8b'?? (??)

    B bar:B[7:0]是8b'?? (??)

    白色酒吧全部为 8b'?? (??/?/?)

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利

    色条输出应与我们展示的示例匹配。 如果颜色不正确、请检查 水平脉冲宽度。

    您是否还可以共享面板规格和 DSI835寄存器编程值、以便我们验证是否已对 DSI85-Q1进行了正确编程?

    谢谢

    David