This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:TCAN4550的最大功耗

Guru**** 2696775 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1423866/tcan4550-max-power-consumption-of-tcan4550

器件型号:TCAN4550

工具与软件:

大家好、我想知道 TCAN4550的最大功耗。

您能否确认我是否正确理解了数据表。

在正常模式下的数据表电源电流中、高总线模式 显性会消耗90mA、而当总线故障时、它将是180mA。

 此值是否基于 VSUP 电源线?  我想知道它是瓦特。  

.


那么、如果我使用 VSUP 作为24V、那么24V 的90mA 将在标称功率下消耗功率?

在24V * 0.09A = 2.16W 下工作?

当总线故障模式下、它将是24V * 0.18A = 4.32W?


谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sukmin 您好!

    是的、这是通过 VSUP 电源引脚的电流。  针对 CAN 总线上具有高总线负载且没有故障(短路)条件、并且 VCCOUT 引脚上连接的内部5V LDO 没有额外的电流负载的情况、在数据表中列出的最大负载条件下、您的功率计算是正确的。

    此致、

    Jonathan