This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211A:TUSB211A 相关问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB211A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1424283/tusb211a-question-about-tusb211a

器件型号:TUSB211A

工具与软件:

您好:

TUSB211AIRWBR 芯片上显示的电阻器仅用于测试目的、可以是 NotConnect、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    正确、这些电阻不是必需的。 如果需要、可以在那里绕过 USB2转接驱动器。

    只要 USB2布线连接在 USB2转接驱动器下方以确保数据通道不损坏、根据数据表中的设计指南、那么应该不会出现问题。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan G ö:

    感谢您的反馈!!!

    如图所示、直接连接两侧是否可行?

    芯片1和8以及芯片2和芯片7的网络是否需要设置为同一网络? 这样就不需要故意使用电线再次连接到同一个网络;还是断开连接属于不同的网络?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    是的、这两侧应直接连接、如下图所示:

    TUSB211A 不会将信号承载到器件的另一端、而是  在接触 D1/2 P/M 引脚时实际监控转接驱动器下方的 USB 信号。 在监测信号时、如果它检测到 USB2信号、当信号在其下方传递时、它将开始对信号进行增强、提示这些数据通道应连接在器件下方的原因。

    是否需要将芯片1和芯片8以及芯片2和芯片7的网络设置为同一网络? 这样、就不需要故意使用电线再次连接到同一个网络;还是断开连接属于不同的网络?

    D1M 应连接到 D2M、D1P 应连接到 D2P。 只要这些引脚已连接、就应该没有问题。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Ryan