This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV047A:将 SPI 转换为 LVDS 以进行远距离通信

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV019

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1424827/ds90lv047a-converting-spi-to-lvds-for-long-distance-communication

器件型号:DS90LV047A
主题中讨论的其他器件:DS90LV019

工具与软件:

嗨、TI 专家!

在我们的应用中、我们需要在相距5米的两块电路板之间进行通信、在某些情况下还需要在最远10m 的电路板之间进行通信。

因此、SPI 会受到信号反射的影响、远距离衰减和噪声衰减。 我们正在使用 DS90LV047驱动器 IC 设计一个电路、其中一个板上为 DS90LV048驱动器、另一个板上为 DS90LV048接收器。

因此、由于这种布置、我们可以使用差分双绞线信号在相距最多5米的两个板之间进行通信。

我们正在使用的 SPI 有一条额外的数据线、因此、我们有5个信号通过5根双绞线以及一根电源线和接地线或两根基于 RJ45的 Cat5电缆进行通信。

注意:-我们使用以下在本地可用的器件在工作台上测试了此概念:- DS90LV019

使用此部件、我们测试了5类电缆最长5米的概念、结果良好。

此设计将用于高压汽车类应用。

因此、我想知道这个概念是否会按预期工作、或者是否会有任何额外注意事项或电路放置到位、以实现更好的抗噪性能或任何连接器标准等

希望您提出同样的宝贵建议。

谢谢。此致  

Ibrahim