This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOS102:静态电源电流

Guru**** 2815965 points

Other Parts Discussed in Thread: TIOS102, TIOS1023, TIOS1025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1422839/tios102-quiescent-supply-current

器件型号:TIOS102

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户 计划使用 TIOS102 (不带 LDO)。 我想知道下面的 IVCC 是否指的是24V 的电流消耗? 是否由于内部 LDO 产生了约2.95mA 的最大静态电流?

逻辑电平输入的电源电流是多少?

谢谢

Lillian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lillian:

    TIOS102的所有版本都完全由24V 电源电压供电。  无论有无 LDO、该器件的版本均具有内部 LDO、用于产生数字内核所需的电压。  

    "具有 LDO"版本(TIOS1023和 TIOS1025)可为外部电路提供额外电流、数字 IO 电压固定为3.3V 或5V、具体取决于器件型号。

    "无 LDO"版本无法向外部电路提供电流、并且需要为数字 IO 电平转换器提供低压基准电压、从而允许该器件用于带有外部稳压器的3.3V 或5V 应用。

    因此、静态电源电流涵盖器件消耗的所有电流、包括内部 LDO、数字内核以及根据 IO 引脚和驱动器状态可以启用的任何泄漏路径。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    感谢您的答复。

    我还有一个问题。 根据数据表的8.4.3和表8.7、在配置推挽模式时、以下理解是否正确? 如果正确、应如何设置此切换周期的时间?

    ※EN 设置为 H、GPIO 控制如所示

    谢谢

    Lillian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lillian:

    我不知道您指的是哪个版本的数据表、但最近发布的版本没有表8.7或第8.4.3节。

    从您的工程图中、看起来您希望 MCU_GPIO 为"归零"(RZ)类型、而不是"不归零"(NRZ)类型脉冲。  TIOS102x 器件非常简单、需要 NRZ 格式、OUT 引脚将跟随 IN 引脚。  

    因此、唯一需要考虑的时序要求是传播延迟和上升/下降时间、这些要求在数据表的开关特性表中指定。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    明白了。

    我们的产品计划每台机器使用4个单元。 根据以下最大值计算,静态功耗可达到4*2.95*24=283mW,产生的热量相当严重。

    因此、我想再次确认、当"无 LDO"版本连接到外部3.3V 时、它是否仅提供基准电压? 它是否能够为内部逻辑供电? 也就是说、使用外部电源之后、静态电流会下降吗?

    谢谢

    Lillian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lillian:

    TIOS102完全由24V VCC 电源供电。  

    VCC_IN 是数字 IO 引脚的基准电压、不用作数字内核的电源。  这就是为什么没有包含和不包含 LDO 器件的单独行项目规格。

    TIOS1023和 TIOS1025与 TIOS102的不同之处在于、数字 IO 电平固定为3.3V 或5V、具体取决于器件型号、而内部 LDO 可用于为外部电路提供高达20mA 的附加电流。

    不过、在所有版本的 TIOS102x 器件中、数字内核的电源都由24V 电源降压。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    已理解、但现在 4*2.95*24=283mW

    根据整机功耗要求、理论计算出的当前静态总功耗已超过1/3。 我们是否有任何改进方法?
    谢谢
    Lillian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lillian:

    无需对器件进行调整、数据表最大条件涵盖工艺、电压和温度的整个工作条件范围。  

    数据表中的"最大值"等于2.95mA。  但是、降低工作电压和温度会降低电流电平、这在正常应用中更现实。  在24V 和25°C 下、电流约为2.4mA、可为您节省约50mW (4*2.4*24=230.4mW)。

    此致、

    Jonathan