This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:如何针对多级集线器对 EEPROM 进行编程

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1424961/tusb8041-how-to-program-eeprom-for-multi-level-hub

器件型号:TUSB8041

工具与软件:

当前的设计要求是设计一个使用三个 tusb8041芯片的10端口集线器。 第二个和第三个 tusb8041芯片分别连接到第一个芯片的两个下行端口。 现在我要分别对这些集线器的 EEPROM 进行编程。 使用该工具时、如何确定我正在对哪个集线器 EEPROM 进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好彭:

       最好 在将 EEPROM 焊接到电路板之前单独对其进行编程。

      您已将所有 EEPROM 焊接到电路板上、仅对将要执行 EEPROM 的集线器在 SDA/SCL 上保留上拉电阻、并对另两个集线器移除 SCL/SDA 上的上拉电阻。

      我是否回答了您的问题?

    好的

    Brian