This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN2451-Q1:WUF 是否支持 CAN FD?

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1425295/tcan2451-q1-whether-wuf-support-can-fd

器件型号:TCAN2451-Q1

工具与软件:

专家、您好!

2451的 WUF 是否支持 CANFD 帧?

如果支持、如何配置 DLC 数据来支持 CAN FD? 如果不支持、WUF 功能是否支持 CANFD ID 唤醒?

谢谢!

此致、

Daniel Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    WUF 需要是传统 CAN 帧才能正确唤醒器件。 但是、如果帧中设置了 FDF、则该器件能够承受 CAN FD 帧而不会出现错误、表示正在向 FD 数据速率转换。 有关这方面的具体信息、请参阅第8.4.7.8节"CAN FD 帧容差"。

    基本上、该部分描述了收发器如何在允许新的 SOF 位之前等待一段时间、从而使器件能够无错误地容忍 CAN FD 帧。

    此致!

    Danny