请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN2451-Q1 工具与软件:
专家、您好!
TCAN 的 WUF 是否支持 CANFD 帧? 如果支持、如何配置 DLC 数据来支持 CAN FD? 如果不支持、WUF 功能是否支持 CANFD ID 唤醒?
谢谢!
此致、
Daniel Wang
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
专家、您好!
TCAN 的 WUF 是否支持 CANFD 帧? 如果支持、如何配置 DLC 数据来支持 CAN FD? 如果不支持、WUF 功能是否支持 CANFD ID 唤醒?
谢谢!
此致、
Daniel Wang
Daniel:
WUF 需要是传统 CAN 帧才能正确唤醒器件。 但是、如果帧中设置了 FDF、则该器件能够承受 CAN FD 帧而不会出现错误、表示正在向 FD 数据速率转换。 有关这方面的具体信息、请参阅第8.4.7.8节"CAN FD 帧容差"。
基本上、该部分描述了收发器如何在允许新的 SOF 位之前等待一段时间、从而使器件能够无错误地容忍 CAN FD 帧。
此致!
Danny