This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD4421:查询 THVD4421RHBR 的 Linux 驱动程序支持

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1425146/thvd4421-inquiry-on-linux-driver-support-for-thvd4421rhbr

器件型号:THVD4421

工具与软件:

我正在寻找有关 THVD4421RHBR(RS232/485/422)的 Linux 驱动程序支持的信息。 具体而言、我想知道是否有适用于此器件的现有驱动程序、尤其是与微处理器集成相关的驱动程序。 此外、如果您对开发与配置以及在 Linux 环境中使用相关的驱动程序或资源有任何指导、我们不胜感激。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    软件不能直接访问此器件。 您将收发器连接到微处理器的 UART 引脚、因此您需要为 MCU 的 UART 模块提供驱动程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ganesh:

    克莱门斯是正确的。 RS -485标准仅规定了电气特性、任何软件协议。 因此、此 RS -485器件仅位于物理层、无法在软件级别访问。 Lx 引脚和其他逻辑控制引脚(SLR、DIR、SHDN 等)可以连接到 MCU、您可以选择通过 RS -485物理层传输的协议。  

    此致!

    Ethan