This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:软件问题查询

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A, PCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1425231/tca9548a-software-question-inquiry

器件型号:TCA9548A
主题中讨论的其他器件: PCA9548A

工具与软件:

你(们)好

当前客户的案例使用 TCA9548A。
客户使用的 Linux 内核版本为 v5.4.209。 客户正在查找此 TI TCA9548A i2c 多路复用器的 Linux 驱动程序。
是否有 Linux 驱动程序?

如果客户使用如下所示的 NXP PCA9548A Linux 内核驱动程序、是否会有任何问题?

\drivers\i2c\muxs\i2c-mux-pca954x.c

谢谢!
Boyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    i2c-mux-pca954x 驱动程序处理具有兼容 ID "NXP、pca9548"的 TCA9548A