This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75176B:应用程序问题。

Guru**** 2855850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1423049/sn75176b-application-issues

器件型号:SN75176B

工具与软件:

大家好、团队成员:

如下图所示、将 SN75176BDR 用于 RS485通信时、这两款产品的屏幕打印效果会有所不同。 标有红色圆圈的产品将影响燃烧程序(导致燃烧不良)。 您能否帮助确认这两种丝网印刷类型是否有任何更改? 有何差异?

注意:烧录信号 RxD、TxD 和 chip 引脚1.4在同一网络上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCN# 20210811000.1引入了一种具有不同特性的新芯片、但保证的数据表限值没有变化。

    总线上连接了多少个端接电阻器(具有哪些值)和其他元件? 请显示原理图。

    我不知道有关你的刻录程序的任何信息。 您可以展示一下 RS -485总线信号和相应 R 或 D 信号的示波器迹线、它出现了错误吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reed:

    您能解释一下刻录是什么意思吗? 设备是否运行不正常?

    我将在内部检查这些器件、以防其中一个器件可能是假冒器件。

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在5V 电源下、圈出的 IC 引脚1的输出电压约为5V、当其替换为右侧的75176时、引脚1的输出电压约为3.6V。 内部电阻是否发生变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reed 和 ***、

    • 您能否发送系统原理图?
    • 引脚1 (R pin)上的5V 电压对您的设计而言是否有问题?  圈出的器件可能是较新的 版本。 驱动强度可能大于旧版本。
    • 对于右侧的器件(不带红圈)、我不能写出底线字符。 我制作的是"A3_TG4"、但我无法读取该中间字符。 您能提供吗?

    谢谢!

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Ethan

    • 您能否发送系统原理图?   

           请参阅下图

    • 引脚1 (R pin)上的5V 电压对您的设计而言是否有问题?  圈出的器件可能是较新的 版本。 驱动强度可能大于旧版本。

           U2电源为5V、我认为 IC 的 RXD 输出电平应该为5V、实际测试为3.6V、规格书显示页是3.6V、对吧。           但红圈 IC、输出电压不是3.6V 直接是5V、应该说输出能力强、对它也了解         内部阻抗也会降低?

    • 对于右侧的器件(不带红圈)、我不能写出底线字符。 我制作的是"A3_TG4"、但我无法读取该中间字符。 您能提供吗?

           A3VTG4

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R 引脚上的典型输出电压确实高于新芯片。

    原理图显示了一个产生约3.3V 电压的分压器。它不起作用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ***:

    感谢您发送原理图和回复。 我看到分压器放置在 RXD 线上。 这里不应使用分压器。 如果您担心下游 IC 电压电平、那么电平转换器是最安全的解决方案。 这将需要更多的成本、但可以保证稳定的电压。 另一个替代方案是连接到外部3.3V 电压的5V 输入容差施密特触发缓冲器。  

    即使两个器件输出不同的电压、但都高于2.7V 的最低要求、并且可以正常运行。 您所参考的图形仅代表一个特定器件、不应作为确切的保证(此处应使用电气特性表)。

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以正常工作、但由于75176的 RXD 引脚输出为3.6V、因此通过后级分压器电阻后、电压较低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复