工具与软件:
专家们、您好!
当 LIN 收发器处于睡眠模式(EN = LOW)时、VSUP 电流会增大。
电流增加的原因是什么?
具体情况如下。
电路配置:请参阅图1。
电压/电流波形:当 TXD 端子的上拉电压降低且向 TXD 端子施加2.5V 电压时、VSUP 电流会增加。 (参见图2)


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
专家们、您好!
当 LIN 收发器处于睡眠模式(EN = LOW)时、VSUP 电流会增大。
电流增加的原因是什么?
具体情况如下。
电路配置:请参阅图1。
电压/电流波形:当 TXD 端子的上拉电压降低且向 TXD 端子施加2.5V 电压时、VSUP 电流会增加。 (参见图2)


你好、Sean、
感谢您的回答。
在 TXD 与 MCU 断开连接的情况下进入睡眠模式时、ISUP 也会变为0.5mA。
此外、在断开 TXD 端子和 MCU 的情况下、如果您从外部稳定电源为 TXD 上拉电阻提供5V 电压、
然后逐渐降低5V、ISUP 电流在大约2.5V 时突然增加。
我们推测、当向 TXD 端子的内部电路施加中间电势(显性状态超时)时会产生击穿电流。
您能告诉我 TXD 端子内部电路的配置吗?
此致、
Shohei-San,
我对这里的延误深表歉意。
是的、如果您将 TXD 输入保持在中轨电压、则正如您提到的、击穿电流可能会增加电流消耗。 在睡眠模式下、器件 ISUP 的规范基于 TXD 和 RXD 悬空、因此如果 TXD 引脚偏置到毫伏轨、电流消耗可能会略微增加。
TXD 具有内部弱下拉电阻、因此在未连接任何器件时应将该引脚变为低电平。 如果您移除上拉电阻器、您应该会看到情况确实如此。
此致!
Danny