This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:TCAN1145处于睡眠状态、并使网关报告 ACK 错误

Guru**** 1810440 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1145-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1424436/tcan1145-q1-tcan1145-sleeps-and-causes-the-gateway-to-report-an-ack-error

器件型号:TCAN1145-Q1

工具与软件:

大家好!

最近、 我们 在 TCAN1145-Q1遇到问题:

我们的网段只有两个控制器(网关和另一个 TCAN1145收发器 ECU)、我们首先通过网关向 ECU 发送一帧的应用数据包、但 TCAN1145在睡眠时无法正常处理应用数据包、导致网关报告 ACK 错误、然后网关已重新发送该应用数据包、导致低优先级的网关 NMS 帧无法正常发送、并且总线进入无限循环状态。 您以前是否遇到过类似的问题、如果遇到过、我们应该如何解决这些问题、以及我们是否应该在网络设计层面消除此情况(即网段中只有两个控制器、其中一个是带有 TCAN1145收发器的 ECU)?

此致、

Ankang Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安康市

    您是否已尝试在网关中禁用自动重传、以了解这是否解决了问题? 网关是否了解 TCAN1145-Q1电源状态?

    此外、如果只有两个节点、使用 TCAN1145-Q1实现局部联网有何用途?

    此致!

    Danny