This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043A-Q1:CAN 总线波形失真

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1423725/tcan1043a-q1-can-bus-waveform-distortion

器件型号:TCAN1043A-Q1

工具与软件:

测试 TCAN1043ADMTRQ1的 CAN 总线波形时、发现一组通信的最后一帧将减少或升高、如图所示。

此外、当使用 CANH 短路电源时、CANL 波形将丢弃最后一帧(如下所示)。 当 CANL 短路时、CANH 波形将在最后一帧中升高。 (如下所示)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    帧末尾的增加是 ACK 位、这种情况在每个其他节点确认已正确接收到 CAN 帧时发生。

    短路时、会发生什么情况?  

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Eric

    最后一帧具有较高或较低的波形是正常的吗? 当 CAN 正常通信时、对 CANL 短路接地和 CANH 短路电源执行短路测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是预期行为。 ACK 位由 总线上的所有其他器件传输、因此该位的大小通常更大。

    此致!

    Danny