This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:HDMI 至 MIPI DSI

Guru**** 2952000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1424866/sn65dsi83-hdmi-to-mipi-dsi

器件型号:SN65DSI83

工具与软件:

大家好、我想知道德州仪器(TI)的芯片是否能够将 HDMI 信号转换为 MIPI DSI。 我的问题是、我有一个通过 HDMI 发送的信号、我想将其转换为 MIPI DSI、用于具有差分数据线和时钟线的 AMOLED MIPI 显示屏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Flaco:

    TI 没有此类器件。

    我们有 HDMI 到 RGB 和 RGB 到 LVDS 解决方案。 这是我们可以为 HDMI 到 DSI 提供的最接近的值。