This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:设置配置

Guru**** 2535590 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1424262/dp83867ir-strap-configuration

器件型号:DP83867IR

工具与软件:

大家好、团队成员:

我想获得一些有关 strap 配置的建议。
我知道有些用于 strap 配置的引脚为"0 =禁用、1 =启用"、相反、"0 =启用、1 =禁用"。
我们需要避免不正确的设置。
所附的我的理解是否正确?

红色组为"0=禁用、1=启用"
蓝色组为"0=启用、1=禁用"

如果数据表中清楚说明了这一点、请告诉我写入内容的位置。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我认为、除了 RX_D7下的"速度优化启用"功能外、您的理解是正确的、该功能应为0 =禁用、1 =启用。

    我认为表7-5更清楚地解释了带子。 通过该表、客户可以轻松地看到所有不同的 strap 配置选项和相应的4级 strap 配置、从而更轻松地为每个引脚选择正确的 strap 配置电平。  

    此致、  

    Vivaan