This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:显示不带 SOC 的图片

Guru**** 1788580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1424227/ds90ub948-q1-show-a-picture-without-soc

器件型号:DS90UB948-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

由于功能安全相关要求、客户希望在 SOC 关闭时在仪表组面板中显示默认图片。

我们的 FPD-link 可以支持这种功能吗?  如何实现?

谢谢!

此致、

Daniel Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    FPD-Link 串行器/解串器不支持显示"默认"图像。 设备只能修改和传输传入的视频流。 不过、器件确实可以选择输出 生成的测试图形 、例如色条、全屏单一颜色或垂直缩放的颜色图形等 这是否适合您的客户? 这里使用的是什么串行器?

    此致、
    Ikram