This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232E:如果 TX 和 RX 的未使用通道需要外部上拉和下拉、或者有内部上拉和下拉

Guru**** 2928560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1425646/max3232e-if-unused-channel-of-tx-and-rx-needed-external-pull-up-and-pull-down-for-or-it-has-internal-pull-up-and-pull-down-for-it

器件型号:MAX3232E

工具与软件:

(如果的通道未使用) TX RX 需要外部 上拉和下拉用于 OR、它有内部上拉和下拉。 也可以将其用作未使用引脚的未连接状态

/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/138/pastedimage1729059575771v2.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未使用的 DIN 引脚必须连接至 VCC 或 GND。 未使用的 DOUT/RIN/ROUT 引脚应保持断开状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  
    IN1、RIN1可以保持开路或需要通过电阻器上拉或通过电阻器下拉
    如果保持断开、则是否存在 Amy 问题(Din1、Rin1、Dout 1、Rout1)
    当我查看数据表时、Rin1的内部下拉电阻为5K。这与 DIN1的情况相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、DIN1没有内部下拉/上拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rony:  

    未使用的 RIN 和 DIN 引脚不能悬空。 如果不使用 RIN 和 DIN、最佳实践是使用3k 至5K 电阻将 RIN 和 DIN 接地。 DOUT 和 ROUT 引脚可在不使用时保持悬空。  

    此致、

    Ethan