This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1142:USB CC 控制器

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB322I, TUSB1142, TUSB321AI, TUSB321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1425708/tusb1142-usb-cc-controller

器件型号:TUSB1142
主题中讨论的其他器件: TUSB321AI、TUSB322I、 TUSB321

工具与软件:

您好!

我正在搜索集成电路、以确定 USB-C 连接的方向。

我的目标是避免实施比较器电路。

借助此电路的输出、我将告知 TUSB1142方向、以便将信号发送到 USB-A 3.1插座连接器。

有什么器件可以完成这项工作?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以将我们的其中一个 CC 控制器与方向输出信号搭配使用。 可考虑使用 TUSB321AI 来实现这一目的。

    TUSB321 DIR 引脚可用于控制 TUSB1142翻转信号。 如果您需要 CC 控制器的 I2C 功能、可考虑 TUSB322I。

    请注意、CC 控制器是相对简单的 USB-C 器件、它们不集成 VBUS 开关、并且仅在 VBUS 上支持最大5V 3A。 如果您需要更高的功率能力、PD 控制器会更好。

    如有任何问题、请告诉我。

    此致!

    Shane